我们今天能为您提供什么帮助?

HMIGTO5310与HMIGTO5315,HMIGTO6310与HMIGTO6315之间的区别是什么?

问题描述:
HMIGTO5310与HMIGTO5315,HMIGTO6310与HMIGTO6315之间的区别是什么?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

它们之间区别主要是外观规格不同,尾号为0的为普通型,尾号为5的是不锈钢型即产品正面提供不锈钢框架;
HMIGTO5310与HMIGTO5315外外观规格:
GTO5310与GTO5315
HMIGTO6310与HMIGTO6315外观规格:
GTO6310与GTO6315