我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer中数据记录取样周期是多少?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

数据记录组设置取样类型可以设置成周期或者触发,采用周期取样时最小时间间隔为1秒,采用触发取样时可以采用“数据变化时”、“条件为真时”、“条件为假 时”作为触发条件取样。当满足触发条件的时间间隔小于1秒时,取样间隔时间为1秒;当满足触发条件的时间间隔大于1秒时,按照触发条件取样。