我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XBTGT5340的视频输入口对摄像机的要求是什么?
问题描述:
XBTGT5340的视频输入口对摄像机的要求是什么?

所属产品线:
Magelis XBT GT

解决方法:

此接口用于连接摄像机 NTSC (59.9Hz)/PAL (50Hz)。与 RCA转换器 (75 Ω) 一起使用(仅 XBT GT5340)。