我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer中扫描组的扫描速率是否可以改变?
问题描述:
Vijeo Designer中扫描组的扫描速率是否可以改变?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以,选择扫描组后在属性栏里更改扫描速率,您可以将设备的扫描速率更改为快、中、慢,或者用户定义。 获取数据的大约间隔为:
快: 50-250 毫秒
中: 250-1000 毫秒
慢: 1000 毫秒
用户定义: 2 秒 - 60 分