VejioDesigner工程都有哪些文件类型?
问题描述:
VejioDesigner工程都有哪些文件类型? 所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
主要有以下文件类型。
| 文件类型 | |
| *.bkm | 工程备份文件。由备份管理器创建,并且将备份存储在 PC 上: C:\Documents and Settings\"UserName"\My Documents\Vijeo-Designer\Vijeo-Manager\'ProjectName"\*.bkm.备份管理器不会包含所链接的备份文件中的数据文件(声音、图像和文本文件)。 但是,备份管理器会对将复制到工程中的数据文件 (声音、视频,以及文本文件) 进行备份。参考VejioDesigner 6.1联机帮助21.5 |
| *.vdz | 工程导入导出文件。用户可以将工程备份到目标机器的CF卡/SD卡或者USB驱动盘以及PC硬盘的其他位置。 备份文件被压缩成 Vijeo-Frame 存档文件(*.vdz),它包括工程文件和与工程相关的数据文件,比如声音文件、图像文件和文本文件。参考VejioDesigner 6.1联机帮助21.5 |
| *.hmix | XML 格式的数据导出文件。 导出的目标数据包含: 报警配置数据(组,类,事件组) 数据记录组 变量 语言节点属性 基本目标属性 基本通信驱动程序信息 如何将目标数据导出为 XML 格式: 右击【目标】节点,并选择【导出】。 在【另存为】对话框中,指定待保存位置及导出的 XML 文件名称。 点击【保存】以导出目标数据。参考VejioDesigner 6.1联机帮助21.12 |
是否有帮助?