我们今天能为您提供什么帮助?

GXO系列触摸屏的工作寿命是多久?

问题描述:
GXO系列触摸屏的工作寿命是多久?

所属产品线:
Magelis GXO

解决方法:

HMI GXO系列的触摸屏的工作寿命是100万次的开关和10万次的滑动操作。
另外,HMIGXO系列的触摸屏
背光灯工作寿命是20000小时。(在超过一半的运行时间使用待机模式,一半的运行时间是原始亮度)
RTC锂电池的寿命是3年。(在电池使用时所处环境温度不超过40摄氏度,屏使用时所处环境温度不超过25摄氏度)