我们今天能为您提供什么帮助?

VijeoDesigner中的创建变量时,“IO设置”标签中“数据长度”中“位域”选项是什么作用?

问题描述:
VijeoDesigner中的创建变量时,“IO设置”标签中“数据长度”中“位域”选项是什么作用?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当变量的数据类型选择“Integer”时,可以在“新建变量”对话框中“IO设置”标签里的“数据长度”中选“位域”选项。这样,可以使用变量地址中的指定位。然后用“偏移始位”和“位宽”属性来指定要使用的位。“偏移始位”定义了指定的位范围中的起始位;“位宽”定义了从“偏移始位”开始算起,变量所使用的位的个数。利用此两个属性,就可以使用字设备地址中的一个离散位或一组位。