我们今天能为您提供什么帮助?

XBTGT5230触摸屏中是否有电池?什么型号?使用寿命是多久?

问题描述:
XBTGT5230触摸屏中是否有电池?什么型号?使用寿命是多久?

所属产品线:
Magelis XBT GT

解决方法:

XBTGT系列的触摸屏中都有锂电池。它被用来为触摸屏存储器中的SRAM区域进行数据备份。
锂电池没有型号,客户不能擅自更换。
电池在不超过40°C,设备在不超过25°C的温度下使用时,锂电池的使用寿命大约在10年左右。在备份使用时,当电池完全充满电的情况下,大约可用60天;当电池充有10%的电量下,大约可用6天。