我们今天能为您提供什么帮助?

HMIGTO5310与M340 PLC通过Modbus TCP/IP通讯,Real变量显示不正确可能有哪些原因?

问题描述:
HMIGTO5310与M340 PLC通过Modbus TCP/IP通讯,Real变量显示不正确可能有哪些原因?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

在硬件链接检查正常的情况下,还有下面两点需要注意
1、编址模式为0-based;
2、双字顺序为低字优先;