我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GXO3502,5502可以用USB跟M340通信吗?如可以怎么实现?
问题描述:
GXO3502,5502可以用USB跟M340通信吗?如可以怎么实现?

所属产品线:
Magelis GXO

解决方法:

可以。在“I/O管理器”下新建驱动程序,选择“Schneider Electric Industries SAS”->Modbus TCP/IP->Modbus USB设备就可以了。其中IP地址为90.0.0.1不可更改。