由于编译错误,工程将终止生成。 请对工程进行清除并重新生成。客户生成时报上述错误,什么原因?
问题描述:
由于编译错误,工程将终止生成。 请对工程进行清除并重新生成。客户生成时报上述错误,什么原因?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
引起该错误的原因很多,涉及脚本的原因可能是:
1.不初始化脚本变量
脚本中的变量可能未被正确初始化。
2.无效的脚本函数参数
脚本函数中使用的参数类型不对。 例如,该使用字符串参数的地方,使用了整型参数。 请检查工程的脚本以确保脚本函数的参数有效。
3.无效的变量范围
变量的全局/本地范围可能发生冲突。 请检查您的工程的脚本变量的范围。
例如,以下脚本中的本地变量与全局变量使用错误:
int a; //global variable
int b = 0;
if(b==0)
{int a; //local variable
a = 2;}。出自:联机帮助编译器错误信息。
是否有帮助?