我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在对XBTGT触摸屏执行程序下载后,屏中原有的配方、数据记录及报警数据是否保留?
问题描述:
在对XBTGT触摸屏执行程序下载后,屏中原有的配方、数据记录及报警数据是否保留?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

1、用户应用程序下载时,下列保存在第二驱动器或可选存储设备中的Runtime 生成数据将被覆盖: 配方与安全性。但是,当在目标属性中选择【保留 Runtime 数据】且在其中选择【配方】与/或【安全设置】时,则下载过程中配方与安全数据被保留;

2、被保留的 Runtime 生成数据包含: 数据记录,报警(.csv),视频,以及屏幕快照;

3、保存在 SRAM 中的数据,如数据记录、报警备份、保持变量,以及事件日志,在应用程序下载时将被删除;

4、Runtime 配置设置(除网络设置、亮度、对比度、背景灯与多媒体设置以外),在应用程序下载时将被覆盖。


注:本FAQ出处为《Vijeo Designer 帮助文档 25.6 下载工程》。