我们今天能为您提供什么帮助?

GT/GTW系列触摸屏使用Modbus RTU协议与施耐德各系列PLC通讯时,驱动设置中的寻址模式设置有何区别?

问题描述:
GT/GTW系列触摸屏使用Modbus RTU协议与施耐德各系列PLC通讯时,驱动设置中的寻址模式设置有何区别?

所属产品线:
Magelis XBT GT

解决方法:

对于包括M340、Premium、Momentum在内的大多数设备,如果使用的是IEC61131语法,请选择基数为0的寻址,从而允许以0开头的寄存器地址(例如0-65535);

对于Quantum设备,请选择基数为1的寻址,从而允许以1开头的寄存器地址(例如1-65535)。