我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
有客户反应针对HMISTU触摸屏下载的时候,目标对象如果选择HMISTU855无法下载,而选择HMIS5T则可以,请问如何确定软件中的目标类型?
问题描述:
有客户反应针对HMISTU触摸屏下载的时候,目标对象如果选择HMISTU855无法下载,而选择HMIS5T则可以,请问如何确定软件中的目标类型?

所属产品线:
HMISTU

解决方法:

HMISTU655/855是升级之前的型号,升级之后有了很大变化:HMISTU655=HMIS5T+HMIS65, HMISTU855=HMIS5T+HMIS85,也就是意味着老型号拆分成了2个单独的型号,即控制器(HMIS5T)和前显示面板。

对于软件中的目标类型:

如果屏的标签显示是HMIS5T,那么目标类型请选择HMIS5T下载即可;

如果屏的标签显示是HMISTU655/855,那么目标类型请选择HMISTU655/HMISTU855下载即可。

请注意,VJD软件的版本应该保持在V6.0 SP3及以上版本。