我们今天能为您提供什么帮助?

XBTGT系列触摸屏即将停产,将由HMIGTO系列替代,请问这种替代是否为完全替代?需要注意什么地方?

问题描述:
XBTGT系列触摸屏即将停产,将由HMIGTO系列替代,请问这种替代是否为完全替代?需要注意什么地方?

所属产品线:
Magelis GTO; Magelis XBT GT

解决方法:

功能性替代。注意区别如下

1、GTO与GT的差异(新增部分):

全部为TFT真彩,65535色;
7’宽屏+功能键,3.5”+功能键;
不绣钢面板,5.7’,10’,12.1’可供选择;
2个USB口,A型+Mini_B型(新增);
LED背板灯,节能25%.50000小时以上;
支持SD卡(替换CF卡),更通用;
支持宽温,最高到55℃;
超大的内存64MB/96MB,是GT的2~3倍。


2、GTO与GT的差异(缺少部分):
无15’触摸屏,无高分辨率屏(沿用GT);
不支持现场总线模块扩展(沿用GT);
不支持多媒体功能,无蜂鸣器的辅助输出接口(沿用GT);
COM1仅支持RS232,不支持RS485,COM2支持RS485,RJ45接口。