我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GXO三种存储器SDRAM,NAND,NVSRAM有何区别?
问题描述:
GXO三种存储器SDRAM,NAND,NVSRAM有何区别?

所属产品线:
Magelis GXO

解决方法:

1.SDRAM:同步动态随机存储器,为应用运行存储,vijeo designer编译生成的程序存储到该区域
2.NAND:是一种比硬盘驱动更好的闪存,特点是写入速度快。数据记录,报表等存储到该区域
3.NVSRAM:非易失性SRAM,不需要电池的非易失存储,用于数据备份