我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在下载项目时报错“1820”是怎么回事?
问题描述:
在下载项目时报错“1820”是怎么回事?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当出现下列情况时显示该信息:

当使用以太网下载或安装 Vijeo-Designer Runtime 时。

下载开始之后,通信连接被断开。

解决方案:

重新启动下载或安装进程。

如果还是无法下载,那么可能是目标机器的 Runtime 被破坏了。 在这种情况下,请重新安装 Vijeo-Designer Runtime