我们今天能为您提供什么帮助?

当客户连接Premium PLC时,报告“Command not possible! Application in the PLC is read-only.”,无法连接,为什么?如何解决?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

当报告这个错误的时候是因为PLC的程序做了“Global application protection”应用程序全局保护,若要使保护无效,则需要重新下传没有做保护的程序。