我们今天能为您提供什么帮助?

为什么有的XBTN400触摸屏,选USB编程电缆的时候要加买一根XBTZN999的线?

问题描述:
为什么有的XBTN400触摸屏,选USB编程电缆的时候要加买一根XBTZN999的线?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

对于XBTN400的屏,屏上不带Telemecanique LOGO,带RJ45接口的,编程电缆为TSXCUSB485+XBTZ925+XBTZN999(此电缆需要单独订购);屏上带Telemecanique LOGO,带RJ45接口的,编程电缆为TSXCUSB485+XBTZ925。