我们今天能为您提供什么帮助?

需要先输入用户名和密码再进入触摸屏画面,这个功能如何实现?

问题描述:
需要先输入用户名和密码再进入触摸屏画面,这个功能如何实现?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

第一步:在导航窗口中,环境菜单下,右键点击安全性,新建一个安全组,
第二步:在安全组中新建一个用户,设置用户名和密码以及安全组别;
第三步:在导航窗口中,环境菜单下,右键点击安全性,选择属性。在目标安全性中选择使用安全性,在受保护对象的操作中点击时选择系统登陆画面;
第四步:在初始画面的属性栏中,安全性级别选择刚才建立的安全组。
这样在进入触摸屏画面时,系统就会提示输入用户名和密码了。
下图仅供参考
11.PNG