Vijeo Designer登录画面,用户登录是否成功的状态回传给PLC,能否实现?
问题描述:
Vijeo Designer登录画面,用户登录是否成功的状态回传给PLC,能否实现?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
可以通过系统变量_UserLevel来实现。_UserLevel为整型变量,用于存储登录用户的安全级别的值。 当无用户登录至目标机器时,此整型变量将保存以下值:

因此,可以通过脚本将该变量的值赋给PLC内部寄存器,如果_UserLevel的值是0或者-1时,表示无用户登录,而且还可以根据数值判断未登录的原因。
是否有帮助?