我们今天能为您提供什么帮助?

在触摸屏运行时,不希望触摸屏显示“实时错误浏览器”,如何实现?

问题描述:
在触摸屏运行时,不希望触摸屏显示“实时错误浏览器”,如何实现?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在VijeoDesigner软件中,“导航窗口”的“报警与事件”处,点击右键,选择“属性”。在出现的“属性栏”里,“显示系统错误窗口”中选择“否”,则画面将隐藏“实时错误浏览器”;选择“是”,Runtime 将在画面中显示“系统错误信息窗口”。但这不会影响生成或记录系统错误信息。