我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XBTGTO系列触摸屏的A类USB口和Mini-B类USB口,都能用来传输程序么?
问题描述:
XBTGTO系列触摸屏的A类USB口和Mini-B类USB口,都能用来传输程序么?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

GTO触摸屏的两个USB口,都可以用来传输应用程序。
USB A类接口的编程电缆型号是:XBTZG935;同时,该口也可使用U盘下载项目程序。
USB Mini-B类接口的编程电缆型号是:BMXXCAUSBH018。