我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TSXSCY11601和TSXSCY21601有何区别?
问题描述:
TSXSCY11601和TSXSCY21601有何区别?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

TSXSCY11601有一个通信通道,为隔离的RS485异步串行链路,适用于Modbus/Jbus协议,通过电缆TSXSCYCM6030连接到分线盒TSXSCA50,或通过电缆TSXSCYCM6530连接到分线盒TSXSCA64。TSXSCY21601有两个通信通道,一个为集成通道(通道0),隔离的多协议RS485异步串行链路,适用于Unitelway,Modbus/Jbus,Character协议模式;另一个为PCMCIA通道(通道1),可插多种PCMCIA通讯卡,如TSXSCP111/112/114和TSXFPP20等PCMCIA通讯卡。