我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么在使用Print_char和Input_byte功能块时,无法在管理报告子串中无法读到接收到的字符长度?
所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

在使用这两个功能块时,如果要读到接收字符的长度,必须将读取字符串长度的指令放在Input_byte功能块之前,即在读取到管理报告中标志位的下降沿之后,先读取接收字符的长度,再使用Input_byte功能。这样可以避免Input_byte的管理报告中的字符串长度被更新。