我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PL7环境下的Premium初次使用,怎么利用以太网方式联机?
问题描述:
PL7环境下的Premium初次使用,怎么利用以太网方式联机?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

初次使用的情况下没有办法利用以太网方式联机。因为PL7环境下的以太网联机只能使用XIP驱动XWAY地址方式实现,不能使用IP地址方式。Premium在出厂时没有默认XWAY地址,必须要先用编程电缆联机后分配XWAY地址,才能用以太网的方式联机。