premium TSXETY以太网模块 modbus TCP通讯X-Way表格配置是?
问题描述:
premium TSXETY以太网模块 modbus TCP通讯X-Way表格配置是?所属产品线:
Modicon Premium解决方法:
TSXETY modbus TCP通讯功能块read_var和write_var ADR管脚使用时格式如下:
ADDR('{网络编号.工作站编号}0.0.modbus目标地址')
或
ADDR('{网络编号.工作站编号}0.0.254.modbus目标地址')
其中:
工作站编号范围100-164
modbus目标地址对应于modbus从站地址
第一个语法支持的modbus地址范围为0-253。
第二个语法支持的modbus地址范围为0-255,对地址为254或255的设备进行寻址时,需要使用此语法。
是否有帮助?