我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Premium 如何通过WEB修改寄存器数值
所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

先打开PREMIUM的WEB功能,如图1,然后通过IE输入PREMIUM的以太网端口IP地址,进去后可以通过Monitoring-Data Editor Lite修改%MW寄存器数值,如图

注意:如果不能在IE中查看到Web Server页面,则需装载相对应的java版本,此例用的PLC是 TSXP572634 , java版本是jre6_6.0.450.6 ,用户名和密码都是USER