我们今天能为您提供什么帮助?

使用Sycon 软件配置TSXPBY100模块, 导入ATV71 GSD文件后输入输出字如何对应

问题描述:
使用Sycon 软件配置TSXPBY100模块, 导入ATV71 GSD文件后输入输出字如何对应

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

导入GSD文件后生成14个输入字和14个输出字。前四个输入和输出字对应的是非周期交换(PKW),后10个字的输入输出对应是IO交换(PZD),但是只有前八个输入输出字有效。

八个输出字依次对应COM.SCANNER OUTPUT1---8,前两个字地址默认是8501 8602

八个输入字依次对应COM.SCANNER INPUT1—8,前两个字地址默认是32018604

八个输入和输出所对应的变频器的寄存器地址,变频器菜单里可以修改,其他品牌的PLC同理。