我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PL7软件报“Cannot reconfigure! Max.number(1) of "DataNet" channels exceeded.”的原因
所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

在使用PL7软件组态硬件时,当组态完成打钩编译时报下图错误。


这个错误“Cannot reconfigure! Max.number(1) of "DataNet" channels exceeded”表示该型号CPU只能添加一个网络连接,如果已经在CPU上有一个MB+或别的网络,这里就添加不了以太网模块了。CPU模块可以的最大网络连接数见下图

解决该错误的方法:取消CPU上的MB+或Fipway网络,然后添加以太网模块。