问题描述:
Micro系列的TSXACZ03调节与适配模块的C1和C2有通道2到9的拨码设置开关,但C3和C4却只有2到5的拨码设置开关,没有6到9的拨码设置开关,为什么?所属产品线:
Modicon Premium解决方法:
对于TSXACZ03调节与适配模块而言只有配置为“内部电位计”功能时才会使用C3和C4拨码设置开关,但通道6到9是不支持“内部电位计”功能,只有通道2到5支持“内部电位计”功能,所以出现标题描述的现象。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
对于TSXACZ03调节与适配模块而言只有配置为“内部电位计”功能时才会使用C3和C4拨码设置开关,但通道6到9是不支持“内部电位计”功能,只有通道2到5支持“内部电位计”功能,所以出现标题描述的现象。
是否有帮助?