我们今天能为您提供什么帮助?

对于Premium的双机热备系统如何实现模拟量的一分二?

问题描述:
对于Premium的双机热备系统如何实现模拟量的一分二?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

相对于Quantum系统来说,Premium系列PLC可以实现IO冗余,也就是将IO信号一分为二分别连接主备CPU模块,对于数字量模块施耐德提供专用连接设备,对于模拟量使用JMconcept的连接终端,其中对于AI,信号直接复制到2个主备PLC模块;对于AO,还需要有2个DO点去确定采用哪个PLC来的信号。