问题描述:
TSXETY4103是否支持NTP服务?所属产品线:
Modicon Premium解决方法:
Premium系列中只有TSXETY5103可以支持NTP时间同步服务,ETYport和TSXETY4103都不支持此服务。当使用Unity软件配置了TSXETY5103以外的模块的NTP功能为“是”时,Unity生成工程时会报错,如果配置为“Web”时,生成时则会警告该模块不支持此功能。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Premium系列中只有TSXETY5103可以支持NTP时间同步服务,ETYport和TSXETY4103都不支持此服务。当使用Unity软件配置了TSXETY5103以外的模块的NTP功能为“是”时,Unity生成工程时会报错,如果配置为“Web”时,生成时则会警告该模块不支持此功能。
是否有帮助?