我们今天能为您提供什么帮助?

Premium使用Fipway的公共字通讯时在定义公共字的语法中有时同时输入网络号和站号,有时只输入站号,到底如何设置?

问题描述:
Premium使用Fipway的公共字通讯时在定义公共字的语法中有时同时输入网络号和站号,有时只输入站号,到底如何设置?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

在使用Fipway的公共字通讯时,对于多网段Fipway网络之间通讯时使用的公共字定义为%NW{n,s}k, n为网络号.s为站号,k为编号(0~3),在单网段Fipway网络通讯时使用的公共字定义为%NW{s}k;s为站号,k为编号(0~3)。