我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SCP114卡通过SEND_REQ以04功能码读取从站20个字数据,能通讯上但为何收到的数据不全?
问题描述:
SCP114卡通过SEND_REQ以04功能码读取从站20个字数据,能通讯上但为何收到的数据不全?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

RECP长度设置过短,至少需要2(前两个字为诊断字)+21(第三个字的低字节表示收到的数据长度,从高字节才开始算做收到的数据,因此要多一个字)=23个字的数组才可以。