我们今天能为您提供什么帮助?

TSXCTY2C连接绝对型SSI编码器,确认硬件接线图没有问题,但使能计数器后转动编码器,模块当前计数值不更新,如何解决?

问题描述:
TSXCTY2C连接绝对型SSI编码器,确认硬件接线图没有问题,但使能计数器后转动编码器,模块当前计数值不更新,如何解决?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

出现上述故障现象的原因是用户直接外供24VDC电源给编码器,同时TSXCTY2C模块上HE10连接器上没有连接任何设备。该连接方式针对增量型编码器连接是可以的,虽会报警但不影响计数功能的实现,但针对绝对型编码器连接就有问题,会影响计数功能,且系统会提示如下图示故障信息:

正确的连接方法是:模块上HE10连接器连接ABE7H16R20,并将其左上角以及101#102#端子连接24VDC电源,编码器出线的电源端与模块上15D型连接器的7#8#连接。