我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
premium双机热备中对于CPU及以太网模块的版本有何要求?
问题描述:
premium双机热备中对于CPU及以太网模块的版本有何要求?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

如果要建立热备,需要满足CPUCPU内部协处理器以及受监控以太网模块的版本号必须一致,否则备机就会一直处于offline状态。需要注意的是CPU以及受监控以太网模块的版本号指的是模块上标明的SV号,内部协处理器的版本号需要使用FTP通过OS Loader工具联机查看。