我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用SEND_REQ发送Modbus 04功能码时,管理字第二个字报16#CF00,是什么含义,代表什么故障信息?
问题描述:
使用SEND_REQ发送Modbus 04功能码时,管理字第二个字报16#CF00,是什么含义,代表什么故障信息?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

SEND_REQ功能块使用请求码16#9F发送Modbus功能时,执行请求后,管理字表中的第二个字始终为16#CF00,是正常的,不是故障代码。要检查交换情况,还必须测试接收表中第一个字的内容,为0 : 表示已执行交换,为1: 表示尚未执行交换。