我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium CPU中插入TSXMBP100后,通讯卡上指示灯均灭,这正常吗?通讯卡正常的情况下,卡上灯应该如何显示?
问题描述:
Premium CPU中插入TSXMBP100后,通讯卡上指示灯均灭,这正常吗?通讯卡正常的情况下,卡上灯应该如何显示?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

TSXMBP100通讯卡在正常情况下一旦插入CPU的通讯卡槽内就不会显示所有指示灯均灭的状态。即使在CPU中没有程序,CPU模块上err灯闪烁,即没有做任何硬件配置的情况下,TSXMBP100通讯卡上也会显示err灯闪烁,com灯灭。软件配置TSXMBP100并下载后,CPU模块上run灯常亮,err灯灭,此时TSXMBP100通讯卡上err灯闪烁,com灯闪烁3次。然后将通讯卡连接到MB+ 网络中后,此时TSXMBP100通讯卡上err灯灭,com灯快闪6次。