我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
467NHP81100和TSX PBY 100的区别是什么?
问题描述:
467NHP81100和TSX PBY 100的区别是什么?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

467NHP81100是TSX PBY 100套装订货号中的PCMCIA卡。简单地说TSX PBY 100套装订货号包括PCMCIA卡插槽模块,Profibus DP通讯协议的PCMCIA卡,也就是467NHP81100;0.6m连线;T接线盒,490 NAE 91100分支连接盒。