我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用TSXAEY800连接ABE7CPA02子基板,ABE7CPA02左边的“1、2、3、4”端子如何短接?
问题描述:
用TSXAEY800连接ABE7CPA02子基板,ABE7CPA02左边的“1、2、3、4”端子如何短接?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

如果ABE7CPA02子基板接的模块是TSXAEY800,则短接片须短接3、4端子。

如果连接的模块是TSXAEY810,则须用短接片短接1、2端子。
如果连接的是其它模块,可参考下图: