我们今天能为您提供什么帮助?

TCSEGPA23F14F模块的MAC地址如何转换?

问题描述:
TCSEGPA23F14F模块的MAC地址如何转换?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

缺省情况下,模块的IP地址是10.10.xxx.yyy。其中xxx和yyy是MAC地址的最后两个数字。模块上显示的是十六进制,需要将其转化成十进制数字。MAC地址写在模块的前面板上,如下图。其中转化后的IP地址为:10.10.0.166
1.png

-----