Premium热备引起主备机切换的主机架侧故障有哪些?主机架IO模块故障可以使主备机切换吗?
问题描述:
Premium热备引起主备机切换的主机架侧故障有哪些?主机架IO模块故障可以使主备机切换吗?所属产品线:
Modicon Premium解决方法:
Premium热备中引起主备机切换的主机架侧故障有
1.电源模块故障
2.CPU 故障
3.Monitored 以太网模块故障
4.Monitored 以太网模块至少配置了一条 I/O SCANNING 时,ETY-sync 连接故障(两个以太网模块通过交换机连接)。
(上述内容出自《Premium 热备系统手册》)
IO模块故障不能使主备机切换。
是否有帮助?