我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium系列PLC两个扩展机架是否可以使用同一个机架地址?同一个地址的两个机架如何区分?
问题描述:
Premium系列PLC两个扩展机架是否可以使用同一个机架地址?同一个地址的两个机架如何区分?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

Premium系列的PLC扩展机架,根据槽位个数的不同可以分为4、6、8、12槽扩展机架。其中除了12槽位的扩展机架外,每两个4槽位或者6槽位或 者8槽位的扩展机架都可以两两使用同一个机架地址。而且这3种槽位的扩展机架两两之间也可以混合搭配使用同一个机架地址。
同一个地址的两个机架通过机架上第四号拨码开关的设置区分。一个机架的第"4”号拨码开关设置为“on”,另外一个机架的第"4”号拨码开关设置为“off”。具体如下图所示:
QQ截图20130423194851.png