我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用VB做的上位机程序,以Modbus TCP协议与Premium做以太网通讯,03功能码时读到125个字以上时从站就没有响应了,请问是否有这个限制?
问题描述:
用VB做的上位机程序,以Modbus TCP协议与Premium做以太网通讯,03功能码时读到125个字以上时从站就没有响应了,请问是否有这个限制?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

有限制,应用层为Modbus的协议每帧最多读写多少个字与CPU有关。就Premium CPU而言,每帧只能最多读取125个字,最多写入100个字,当超过这个数目时,需要再发送一遍请求。注意,如果通讯的数据为双字型时,要保证高低字在一个请求帧里,因为帧与帧之间时间不同步,会导致数据错误。