我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TSXETG100登录配置界面使用的密码丢失,如何进入配置页面?
问题描述:
TSXETG100登录配置界面使用的密码丢失,如何进入配置页面?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

方法1:需要用户提供ETG100的MAC编号,并将该MAC编号提供给L3,L3将返回一个reset passord,使用该编码作为用户名和密码即可进入ETG100配置界面。

方法2:通过MAC编号计算,具体步骤如下:

请从侧面标签上查找MAC地址 例如:"00-80-67-80-00-78"

把前面的三组数字放在一起 "0x008067"

把后面的三组数字放在一起. "0x800078"

两组数字求和:"0x008067 + 0x800078 = 0x8080DF"

求和的结果乘以2 "0x8080DF * 2 = 0x010101BE"

两两隔开如下 "0x01 0x01 0x01 0xBE"

把后面的三组数字填入"b__j__t__s"中,那么用户名和密码就是"b01j01tBEs"