我们今天能为您提供什么帮助?

管理型的交换机TCSE的IP地址如何设置?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

设置管理型的交换机TCSE的IP地址的最简单的方法是使用"Ethernet Switch Configuration" 软件。启动ESC软件后,软件会自动搜索以太网网络,并显示出Switch 的设备(只要对应端口指示灯亮即可显示设备列表),双击该设备即可设置Switch 的IP地址。