我们今天能为您提供什么帮助?

在PIDFF功能块中的管脚outbias的作用?

问题描述:
在PIDFF功能块中的管脚outbias的作用?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

静态偏差的手动补偿,直接作用于输出,如果控制过程不包含任何积分组件 (ti = 0),则 outbias 参数可确保在操作点尽可能精确,尽可能的减少静态误差,但是如果是PI调节由于积分作用可以消除静态误差,如果再加入outbias的值,PIDFF整定的输出会有比较小的波动,没有只有比例作用时的效果明显。