我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
上位机可以获取UNITY Pro平台下PLC的运行和停止状态吗?
问题描述:
上位机可以获取UNITY Pro平台下PLC的运行和停止状态吗?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

如果是施耐德电气的HMI是可以获取PLC的运行和停止状态的,通过传递系统位%S12,

%S12=1 表示CPU处于运行状态;%S12=0表示CPU 不是在运行状态可能停止、初始化等状态。但是上位机比如citect不能直接读取系统位,所以不能直接获取CPU的运行状态。考虑%S12传递给%M点是可以获得运行状态,但是CPU停机后,由于程序扫描不执行了,因此上位机无法得到停机的状态。