我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
基于UNITY PRO 平台的时间标签模块方案有哪些?
问题描述:
基于UNITY PRO 平台的时间标签模块方案有哪些?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Quantum:

140 ERT85410: Unity V1.0及以上版本;

140 ERT85420: Unity V4.1及以上版本;

M340:

BMXERT1604T: Unity Pro V7.0及以上;

M580:

BMXERT1604T: Unity Pro V8.0及以上。